欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

你了解最近的3D技术的趋势吗?

  • 2022.12.27 10:00:17
  • 米思米
  • 3007

首先说一下我所认为的3D CAD趋势。

在此之前,也许有人会说,“3D CAD 趋势?”“那是一种工具吗?”我身边也有人说“这是不是单纯的绘图?” 去年,我有机会向一所工科大专学校的机械专业一年级学生教授3D CAD。由于在课程中采用SolidWorks公司的认证考试CSWA * 1作为一种学习效果测评方法,结果全体学生都成为了CSWA!

你了解最近的3D技术的趋势吗?

※1:CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) CSWA 认证是证明拥有 SOLIDWORKS®专业知识的资格,相当于具备企业要求的最尖端技能。 (摘自 SOLIDWORKS公司网站)

学生们放学后留下来,努力学习。我除了在课堂上使用工具外,还穿插机械设计的思路、工程学基础知识以及最新 的3D CAD 及其解决方案的信息进行教学。我对未来的工程师寄予厚望!!而且能够接受没有机械设计的经验但有潜力的工程师的幼雏的公司也不能说“仅是一种工具而已了”。

 


你了解最近的3D技术的趋势吗? 模拟

3D CAD最大的特点就是可视化。 虽然是在平板显示器上,但可以以有进深感的3D形状进行观看。该可视化的定义进一步的扩展,曾经用来进行CAE(Computer Aided Engineering:计算机辅助工程)分析的工具,如今变成在实际产品制造前进行验证(笔者的解释)。如您所知,AR/VR*2 几年前就出现了,而且还在制造业中使用。

※2:AR(Augmented Reality:增强现实)
是通过计算机扩展人类感知的现实环境的技术以及由计算机扩展的现实环境本身。

VR(Virtual reality:虚拟现实)

使用计算机创造一个非现实但功能本质上相同的环境的技术以及所创造出的环境本身

 

可能很难区分AR 和VR,但你或许知道 Pokemon GO (AR+)。它就是AR。它使角色看起来像是真实存在于现实世界中。Facebook空间就是VR。注册了个人资料的化身* 3 可以在VR空间中与以同样的方式成为化身的朋友进行交流。这个功能也会普及到制造业。
※3: 化身(avatar):成为自己的分身的角色

 

其一例是使用了SOLIDWORKS eDrawings的 VR 。

你了解最近的3D技术的趋势吗?

VR 的一例(SOLIDWORKS eDrawings)

 

到目前为止,eDrawings 一直被定位为 3D CAD的Viewer。以往也存在使用eDrawings + iOS 的eDrawing professional所形成的AR的机制,用于查看小型事物足够了,但要看大型的设备、机械就需要费些功夫。然而,新的 VR 机制通过体验进入模型中的身临其境感,能够更高级地查阅,能够在制作实物之前进行验证。

同样,PTC公司Creo 在所有许可证上都具有 AR 功能。此外,该公司从模拟的不同角度出发,在CAD供应商中特别加强了与IoT(Internet of Things:物联网)的合作。Creo Product Insight Extension 就是着眼于在收集实际产品数据并将该数据反馈到 3D CAD 设计中。可以说,这也是在制作实物之前的验证=模拟吧。

 


你了解最近的3D技术的趋势吗? 属性信息的使用

3D CAD 可以有属性信息。可以毫不夸张地说,通过使用该属性信息和模型形状可视化,能够获得引进3D CAD的效果。那么可以获得什么样的信息呢?

  • 属性信息

  • 零件名称

  • 型号

  • 文件名(零件号)

  • 供应商/制造商名称(采购品)

  • 代码

  • 表面处理

  • 热处理

  • 价格(估计成本、实际成本、售价)

  • 交货期(标准交货期)

  • 公差(尺寸公差、几何公差)

  • 工序信息

  • 加工数据 (CAM)

  • 测量内容和测量结果

零件数据是与 3D 模型一起创建的,之后新信息会添加到 E-BOM(Engineering Bill of Material:设计物料清单)中。对于加工件,有可能会增加其工序,进行分层,例如采购原材料~加工~表面处理。

在制造工序中,有时会制作考虑了组装顺序的各子组件的模块。这种制造工序中使用的物料清单称为 M-BOM(Manufacturing Bill of Material:制造物料清单)。有时还会创建维修用物料清单来管理维护零件。

以往添加的属性信息可能不会反映在3D模型中,而只是添加到物料清单中,但是现在可以双向在3D模型中添加属性。这就是称为 MBD(Model Based Definition:基于模型的定义)的机制。该 MBD 可以将属性合并到模型中,并且当与管理 3D CAD 数据的 PDM(产品数据管理)系统结合使用时,能够对依赖于模型的数据进行一元化管理。

 

此外关于在模型中输入属性信息,3D CAD 已经可以与其他系统协同使用,例如米思米的 RAPiD Design。
你了解最近的3D技术的趋势吗?

iCAD-SX(iCAD 公司 ) 与RAPiD Design(米思米)的合作

 

以往存在从商品目录中导入 3D CAD 数据的机制,但在这种 RAPiD Design 机制中,通过参数化地选择标准值,结果能够确定模型形状及其型号。设计人员能够在选择后,导入该模型,同时将型号作为属性信息。 从 RAPiD Design画面,还可以参考单价、发货日期和商品目录 PDF,因此如果这些信息也可以从模型进行一元化管理,则通过结合使用 PDM 系统,也能够与其他设计人员共享信息。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities